990-91407C-006

Configurar los parámetros de red

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. general > Config. red.
  2. Defina el valor de ID Modbus. Seleccione un valor entre 1 y 247.
  3. Defina el valor de Vel. baud Modbus para la comunicación con las flechas izquierda y derecha. Elija entre 2400, 4800, 9600, 14 400 y 19 200.
  4. Seleccione si la conexión a través del puerto RS485 se debe activar o desactivar.
  5. Pulse Guard config.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?