Configurar las opciones de la prueba de batería
| AVISO |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso
de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en
los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Seleccione si Prue batería debe
realizarse automáticamente. Si la opción está activada,
configure las opciones siguientes:
- Program prueb: seleccione el intervalo de prueba de batería: 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o 12 meses.
- Fech: defina el día del mes en el que se efectuará la prueba de batería. Seleccione un valor entre 1 y 31.
- Hora: defina la hora del día en la que se efectuará la prueba de batería.
- Pulse Guard config.
- Pulse la flecha hacia abajo.
- Defina la opción Prue bat. - tiempo: seleccione Activar para especificar manualmente un límite de tiempo de la prueba de batería.
- Defina la opción Prue batería - tensión: seleccione Activar para especificar manualmente un límite de tensión de la prueba de batería.
- Pulse Guard config.