Configurar las opciones eléctricas
| AVISO |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya completado el curso
de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en
los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- En la pantalla de inicio, seleccione ; a continuación,
defina los parámetros siguientes:
- Modo función: elija entre Individual para el sistema unitario y Paralelo para el sistema en paralelo.
- Modo ECO: seleccione si Modo ECO debe estar activado o desactivado. Para obtener más información sobre el modo ECO, consulte Modo ECO.
- Derivac. no perm.: si se activa esta opción, el SAI no podrá pasar a funcionamiento de transferencia a derivación.
- Reinic. aut.: seleccione si Reinic. aut. debe estar activado o desactivado. Para obtener más información sobre el reinicio automático, consulte Reinicio automático.
- Modo convert. frecuenc.: Seleccione si Modo convert. frecuenc. debe estar activado o desactivado. Para obtener más información sobre el modo de convertidor de frecuencia, consulte Modo de convertidor de frecuencia.
- Pulse Guard config.
- Pulse el símbolo de flecha hacia abajo y configure
las opciones siguientes:
- INV ON sin batería conectada: si está activada esta opción, el SAI puede ponerse en marcha y alimentar la carga sin que haya baterías conectadas. Si está desactivada esta opción, el SAI solo puede ponerse en marcha cuando las baterías estén conectadas.
- Curva protección sobrecarga derivación: si está activada esta opción, el SAI se apagará
y desconectará la carga en caso de sobrecarga en la derivación
para proteger el SAI. Si está desactivada esta opción, el
SAI permanecerá en modo en derivación y alimentará
la carga durante una sobrecarga en la derivación.
AVISO Riesgo de daños en el equipoSi está desactivada la opción Curva protección sobrecarga derivación, el SAI podría sufrir daños en caso de una sobrecarga en la derivación.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. - Cort. salida INV - transfer. a deriv.: si está activada esta opción, el SAI realizará una transferencia a derivación en lugar de desconectar la salida en caso de cortocircuito en la salida del inversor.
- Pulse Guard config.