990-91407C-006

Configurar los contactos secos de entrada

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Cont. seco Entrada y seleccione el contacto seco de entrada que desea configurar. Configure las opciones siguientes para el contacto seco de entrada:
    1. Estado: defina si el contacto seco de entrada está Abierto o Cerrado.
    2. Ret-tiempo: defina en segundos el tiempo de retardo para la activación del contacto seco de entrada.
    3. Función: seleccione la función del contacto seco de entrada. Seleccione entre Desactivar, INV ON, INV OFF, Batería no operativa, Grup electr encend., Alarma personaliz. 1, Alarma personaliz. 2, Desactivar ECO y INV OFF forzado.
    4. Haga clic en Guard config. para guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?