990-91407C-006

Alarma sonora

NOTA: La alarma sonora está silenciada de forma predeterminada.

La alarma sonora está dentro del SAI. La alarma sonora se emitirá en los casos siguientes:

  • El SAI funciona con batería: la alarma sonora actuará en intervalos de 3,5 segundos y el pitido durará 0,5 segundos.

  • El SAI funciona en derivación: la alarma sonora actuará en intervalos de 119 segundos y el pitido durará 1 segundos.

  • Suceso crítico: la alarma sonora actuará en intervalos de 0,5 segundos y el pitido durará 0,5 segundos. la alarma sonora emitirá un pitido continuo hasta que el suceso crítico se haya reconocido y se haya resuelto.

  • Sobrecarga: la alarma sonora actuará en intervalos de 0,26 segundos y el pitido durará 0,24 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?