Modos de funcionamiento
Modo normal
El SAI suministra alimentación de la red eléctrica a la carga conectada. La unidad SAI convierte el suministro eléctrico en energía acondicionada para la carga conectada mientras se recargan las baterías (carga de flotación o carga rápida).
Modo batería
El SAI se transfiere a modo batería si falla el suministro eléctrico de la red. El SAI proporciona alimentación a la carga conectada desde las baterías durante un período determinado. Cuando se restablece el suministro eléctrico de la red, el SAI vuelve al modo normal.
Modo de derivación estática
El SAI alimenta la carga con energía eléctrica desde la fuente de derivación. Si no se cumplen las condiciones para un modo normal o un modo batería, la carga se transfiere del inversor a la fuente de derivación sin interrumpir la alimentación de la carga.
Modo de derivación de mantenimiento
En modo de derivación de mantenimiento, el suministro eléctrico se envía a través del disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) a la carga. En modo de derivación de mantenimiento, la autonomía de la batería no está disponible.
Modo ECO
En modo ECO, el SAI se configura para usar la derivación estática como modo de funcionamiento preferido en circunstancias predefinidas. El inversor está en espera en modo ECO. En caso de interrupción de la red eléctrica, el SAI se transfiere a modo batería y la carga se alimenta desde el inversor.
Modo de convertidor de frecuencia
En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI presenta una frecuencia de salida estable (a 50 o 60 Hz) y el conmutador de derivación estática no está disponible.
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de daño en el equipo o de caída de
la carga
En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI no puede
operar en modo de derivación estática ni en modo de derivación
de mantenimiento. Antes de transferir el SAI al modo de convertidor
de frecuencia, debe ponerse en contacto con un partner de servicio
autorizado de Schneider Electric para asegurarse de que:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de caída de la carga
Si el disyuntor de salida de unidad (UOB) se abre mientras
el SAI se encuentra en modo de convertidor de frecuencia, no se producirá
una transferencia de la carga a batería y habrá una caída
de la carga.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Reinicio automático
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Realice siempre el bloqueo/etiquetado correcto antes de
trabajar en el SAI. Un SAI con inicio automático activado se
reiniciará automáticamente cuando vuelva el suministro de
red.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La baterías acabarán descargándose si la interrupción de la red eléctrica tiene una duración superior al tiempo de autonomía de la batería. Si el reinicio automático está activado, el sistema se reiniciará automáticamente cuando se restablezca el suministro eléctrico.









PELIGRO