990-91407C-006

Ver la información de estado del sistema

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Estado.
  2. Ahora puede seleccionar ver la información de estado para:
    • Estado entr.: tensión fase, tensión fase a fase, frecuencia y estado de funcionamiento.
    • Estado de salida: tensión fase, tensión fase a fase, frecuencia, corrientes, potencia aparente y potencia activa, factor de potencia de salida y porcentajes de carga.
    • Estado de derivación: tensión fase, tensión fase a fase, frecuencia y estado de funcionamiento.
    • Estado de batería: tiempo de autonomía de la batería estimado, capacidad de batería, corriente, estado de funcionamiento y tensión.
    • Información temperatura: en componentes internos.
    • Información parámetro: información de rango de tensión y de frecuencia para entrada, derivación y ECO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?