990-91407C-006

Exportar datos a una unidad USB

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Servicio > Expor. datos a USB.
  2. Abra la puerta frontal del SAI e inserte un dispositivo USB en el puerto USB de la pantalla.
  3. Seleccione Expor. regs. suc. o Exp. config. reg.

    En pantalla se muestran los valores de N.º entradas registro almac. y de N.º de entradas de registro exportables a USB.

  4. Pulse Export para exportar el registro a la unidad USB.
  5. Quite el dispositivo USB del puerto correspondiente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?