990-91407C-006

Configurar los contactos secos de salida

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Cont. seco salida y seleccione el contacto seco de salida que desea configurar. Configure las opciones siguientes para el contacto seco de entrada:
    1. Estado: defina si el contacto seco de salida está Abierto o Cerrado.
    2. Ret-tiempo: defina en segundos el tiempo de retardo para la activación del contacto seco de salida.
    3. Función: seleccione la función del contacto seco de entrada. Seleccione entre Desactivar, Alarma común, En funcionam. normal, Con batería, Derivación estática, Derivac. mantenim., Sobrecarga de salida, Ventilador no func., Batería no operativa, Batería desconectada, Tensión batería baja, Entrada fuera tol., Deriv. fuera de tol., EPO activo, Derivac. mantenimiento, Cargando, Retroal. de M1 y Retroal. de M2.
    4. Haga clic en Guard config. para guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?