990-91407C-006

Realizar una prueba de batería

La prueba de batería se efectúa para verificar el estado de las baterías.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Prue batería.
  2. Elija entre las pruebas siguientes:
    • 10 s: para una descarga de las baterías de 10 segundos.
    • 10 min: para una descarga de las baterías de 10 minutos.
    • Fin descarga: para descargar las baterías hasta alcanzar la tensión de fin de descarga.
  3. Pulse Confirm para iniciar la prueba de batería.
  4. Pulse Anul para parar la prueba de batería y Confirm para parar la prueba.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?