990-91407C-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo de derivación de mantenimiento

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Encend. SAI/Apagar SAI y pulse Confirmar.
  2. Afloje los tornillos y quite la placa de protección situada delante del disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
  3. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento.

  4. Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería (BB) en la posición OFF (abiertos).
  5. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición OFF (abierto).
  6. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición OFF (abierto).
  7. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición OFF (abierto).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?