990-91407C-006

Configurar las opciones de los parámetros

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. SAI > Config. parámetros.
  2. Seleccione un valor para Fuente entr. Elija entre Principal y Grupo electr.
  3. Defina la opción Tensión nom. salida. Elija entre 220 V, 230 V y 240 V.
  4. Defina la opción Frec. nom. salida. Elija entre 50 Hz y 60 Hz.
  5. Seleccione si Asist. activa. debe estar activada o desactivada.
  6. Pulse Guard config.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?