990-91407C-006

Configurar el sistema en paralelo

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Config. paralelo.
  2. Defina la opción Número SAI en paralelo. Seleccione un número entre 2 y 4.
  3. Defina la opción Número SAI par. redundantes. Seleccione un valor entre 0 y 3.
  4. Pulse Guard config.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?