Betriebsmodi
Normaler Modus
Die USV versorgt die angeschlossene Last mit Strom. Die USV wandelt den Netzstrom in aufbereiteten Strom für die angeschlossene Last um und lädt zugleich die Batterien (Erhaltungs- oder Starkladung).
Batteriemodus
Wenn die Stromversorgung ausfällt, stellt die USV auf Batteriebetrieb um. Die USV versorgt die angeschlossene Last für einen endlichen Zeitraum mit Strom aus den angeschlossenen Batterien. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, stellt die USV wieder auf Normalbetrieb um.
Statischer Bypass-Modus
Die USV versorgt die Last mit Strom aus der Bypass-Quelle. Falls die Bedingungen für den Normal- oder Batteriebetrieb nicht mehr erfüllt sind, wird die Last vom Wechselrichter zur Bypass-Quelle transferiert, ohne dass hierbei die Stromversorgung für die Last unterbrochen wird.
Wartungs-Bypass-Modus
Im Wartungs-Bypass-Modus wird der Netzstrom über den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) zur Last geleitet. Das Batterie-Backup ist im Wartungs-Bypass-Betrieb nicht möglich.
ECO-Modus
Im ECO-Modus ist die USV so konfiguriert, dass sie unter vordefinierten Bedingungen vorzugsweise den statischen Bypass-Betrieb verwendet. Der Wechselrichter befindet sich im ECO-Modus im Standby-Modus. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wechselt die USV in den Batteriemodus und die Last wird über den Wechselrichter versorgt.
Frequenzwandlerbetrieb
Im Frequenzwandlerbetrieb gibt die USV eine stabile Ausgangsfrequenz (50 oder 60 Hz) ab und der statische Bypass-Schalter ist nicht verfügbar.
| HINWEIS |
|---|
|
Gefahr von Beschädigung oder Lastverlust
Im Frequenzwandlerbetrieb kann die USV nicht im statischen
Bypass-Betrieb oder im Wartungs-Bypass-Betrieb laufen. Bevor Sie die
USV in den Frequenzwandlerbetrieb schalten, müssen Sie von einem
von Schneider Electric zertifizierten Partner sicherstellen lassen,
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
Risiko eines Lastverlusts
Wird der Ausgangsschalter UOB geöffnet, während
die USV im Frequenzwandlerbetrieb läuft, wird die Last nicht
übertragen, sondern kann nicht mehr versorgt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Auto-Neustart
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Nehmen Sie immer die richtige Sperrung/Plombierung vor,
bevor Sie an der USV arbeiten. Ist Auto-Neustart für die USV
aktiviert, wird diese automatisch neu gestartet, sobald die Netzstromversorgung
wieder verfügbar ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die Batterien erreichen das Ende des Entladezyklus, falls die Unterbrechung der Netzstromversorgung die verfügbare Autonomiezeit überschreitet. Wenn der automatische Neustart aktiviert ist, wird das System automatisch neu gestartet, wenn die Netzstromversorgung wiederhergestellt wird.









GEFAHR