Tryby pracy
Tryb normalny
Energia jest dostarczana do obciążenia z sieci poprzez zasilacz UPS. Jednocześnie zasilacz UPS przekształca odpowiednio napięcie i prąd sieciowy w czasie ładowania akumulatorów (ładowanie szybkie lub konserwujące).
Tryb pracy bateryjnej
Zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy bateryjnej, jeśli zasilanie sieciowe przestanie być dostarczane. Zasilacz UPS dostarcza zasilanie do obciążenia z zestawu baterii przez ograniczony czas. Po przywróceniu zasilania z sieci zasilacz UPS wraca z powrotem to trybu normalnego.
Tryb obejścia statycznego
Zasilacz UPS dostarcza zasilanie do obciążenia ze źródła obejścia. Jeżeli nie zostały spełnione warunki konieczne do pracy w trybie normalnym lub trybie pracy bateryjnej, obciążenie będzie zasilane ze źródła obejścia bez przerwy w zasilaniu.
Tryb obejścia serwisowego
W trybie obejścia serwisowego zasilanie z sieci jest przesyłane przez wyłącznik obejścia serwisowego (MMB) do obciążenia. Podtrzymanie bateryjne nie jest dostępne w trybie obejścia serwisowego.
Tryb EKO
W trybie EKO zasilacz UPS jest skonfigurowany w celu używania trybu obejścia statycznego jako preferowanego trybu pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Falownik znajduje się w trybie czuwania po włączeniu trybu EKO i w razie przerwania dopływu zasilania z sieci, zasilacz UPS przechodzi w tryb baterii, a obciążenie jest zasilane z falownika.
Tryb przetwornicy częstotliwości
W trybie przetwornicy częstotliwości zasilacz UPS ma stabilną częstotliwość wyjściową (50 lub 60 Hz), a przełącznik obejścia statycznego nie jest dostępny.
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
Ryzyko uszkodzenia sprzętu i spadku obciążenia
W trybie pracy jako przetwornica częstotliwości
zasilacz UPS nie może działać w trybie pracy z obejściem
statycznym ani w trybie obejścia serwisowego. Przed przełączeniem
zasilacza UPS na tryb przetwornicy częstotliwości należy
skontaktować się z certyfikowanym partnerem serwisowym
firmy Schneider-Electric, aby upewnić się, że:
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
ryzyko wyłączenia obciążenia
Jeśli wyłącznik wyjściowy jednostki
UOB jest otwarty, gdy zasilacz UPS jest w trybie pracy jako przetwornica
częstotliwości, obciążenie nie będzie
przełączone i zostanie wyłączone.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Auto restart
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Zawsze poprawnie wykonaj procedurę kontroli niebezpiecznej
energii przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS. Zasilacz
UPS z włączoną opcją automatycznego restartu
automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z
sieci.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Baterie ulegną rozładowaniu, jeśli przerwa w zasilaniu z sieci jest dłuższa niż dostępny czas pracy baterii. Po włączeniu automatycznego restartu system zresetuje się automatycznie, gdy zostanie przywrócone zasilanie z sieci.









NIEBEZPIECZEŃSTWO