Modes de fonctionnement
Mode normal
L'ASI alimente la charge connectée à partir du secteur. L'ASI convertit l'alimentation secteur en puissance de sortie stabilisée pour la charge connectée tout en rechargeant les batteries (charge flottante ou rapide).
Mode batterie
L'ASI passe en mode batterie en cas de panne de l'alimentation secteur. L'ASI alimente la charge connectée à partir des batteries connectées pendant une période définie. Lorsque l'alimentation secteur est rétablie, l'ASI retourne en mode normal.
Mode bypass statique
L'ASI alimente la charge avec du courant provenant du bypass. Si les conditions pour que l'ASI soit en mode normal ou batterie ne sont pas respectées, la charge passe de l'onduleur au bypass sans que l'alimentation de la charge ne soit interrompue.
Mode bypass de maintenance
En mode bypass de maintenance, l'alimentation secteur est envoyée vers la charge via l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB). L'alimentation par batterie n'est pas disponible en mode bypass de maintenance.
Mode ECO
En mode ECO, l'ASI est configurée pour utiliser le mode bypass statique comme mode de fonctionnement par défaut dans des circonstances prédéfinies. L'onduleur est en veille en mode ECO et, en cas d'interruption de l'alimentation secteur, l'ASI passe en mode batterie et la charge est fournie depuis l'onduleur.
Mode convertisseur de fréquence
En mode convertisseur de fréquence, l'ASI délivre une fréquence de sortie stable (à 50 ou 60 Hz) et le commutateur statique n'est pas disponible.
| AVIS |
|---|
|
Risques de dommages à l'équipement ou de perte
d'alimentation de la charge
En mode convertisseur de fréquence, l'ASI ne peut
pas fonctionner en mode de bypass statique ou de bypass de maintenance.
Avant de basculer l'ASI en mode convertisseur de fréquence, vous
devez contacter un partenaire Schneider Electric agréé afin
de vous assurer que :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| AVIS |
|---|
|
risque de perte d'alimentation de la charge
Si l'interrupteur de sortie UOB est ouvert pendant que
l'ASI est en mode convertisseur de fréquence, la charge ne sera
pas transférée, mais subira une perte d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Redémarrage auto
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Effectuez toujours correctement le verrouillage/étiquetage
avant de travailler sur l'ASI. Une ASI dont le redémarrage automatique
est activé redémarrera automatiquement une fois l'alimentation
secteur rétablie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les batteries atteignent la fin de décharge si l'interruption de l'alimentation secteur est plus longue que l'autonomie batterie disponible. Lorsque le redémarrage automatique est activé, le système redémarre automatiquement lorsque l'alimentation secteur est rétablie.









DANGER