990-91407C-025

Konfiguracja ustawień parametrów

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zmian w parametrach systemu UPS może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia zasilacza UPS > Ustawienia parametrów.
  2. Wybierz źródło wejścia. Wybierz pomiędzy siecią a generatorem.
  3. Ustaw Napięcie wyjściowe znamionowe. Wybierz opcję 220 V, 230 V lub 240 V.
  4. Ustaw Częstotliwość wyjściową znamionową. Wybierz opcję 50 Hz lub 60 Hz.
  5. Wybierz, czy Kreator włączania ma być włączony czy wyłączony.
  6. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?