990-91407C-025

Konfiguracja ustawień testu baterii

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zmian w parametrach systemu UPS może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia testu baterii.
  2. Wybierz, czy Test baterii należy przeprowadzać automatycznie. Jeśli funkcja jest włączona, skonfiguruj następujące ustawienia:
    1. Grafik testów: Wybierz przedział czasu między testami baterii: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
    2. Data: Wybierz dzień miesiąca, w którym ma być przeprowadzony test baterii. Wybierz wartość od 1 do 31.
    3. Godzina: Wybierz godzinę, o której ma być przeprowadzony test baterii.
  3. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
  4. Naciśnij strzałkę w dół.
  5. Ustaw czas testu baterii: Wybierz opcję Włącz, aby ręcznie określić limit czasu testu baterii.
  6. Ustaw napięcie testu baterii: Wybierz opcję Włącz, aby ręcznie określić limit napięcia testu baterii.
  7. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?