990-91407C-025

Konfiguracja bezpotencjałowych styków wejściowych

  1. Na głównym ekranie wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia zaawansowane > Bezpotencjałowy styk wejściowy i wybierz bezpotencjałowy styk wejściowy, który chcesz skonfigurować. Skonfiguruj następujące elementy dla bezpotencjałowego stylu wejściowego:
    1. Status: Określa, czy bezpotencjałowy styk wejściowy jest Otwarty czy Zamknięty.
    2. Opóźnienie: Ustaw opóźnienie (w sekundach), aby aktywować bezpotencjałowy styk wejściowy.
    3. Funkcja: Wybierz funkcję bezpotencjałowego styku wejściowego. Wybierz opcję Wyłącz, FAL. WŁ., FAL. WYŁ., Bateria nie działa, Generator wł., Niestandardowy alarm 1, Niestandardowy alarm 2,Wyłącz tryb EKO lub Wymuś WYŁ. FAL.
    4. Kliknij opcję Zapisz ustawienia, aby zapisać.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?