990-91407C-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z trybu normalnego do trybu obejścia serwisowego

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Sterowanie > Włącz/Wyłącz zasilacz UPS i naciśnij przycisk Potwierdź.
  2. Odkręć śruby i zdemontuj płytę zabezpieczającą z przodu wyłącznika obejścia serwisowego MBB.
  3. Przełącz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Obciążenie jest teraz dostarczane przez wyłącznik obejścia serwisowego.

  4. Przełącz wyłącznik(i) baterii (BB) do pozycji WYŁ. (otwartej).
  5. Przełącz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB) do pozycji WYŁ. (otwartej).
  6. Przełącz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) do pozycji WYŁ. (otwartej).
  7. Przełącz wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) do pozycji WYŁ. (otwartej).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?