990-91407C-025

Konfiguracja bezpotencjałowych styków wyjściowych

  1. Na głównym ekranie wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia zaawansowane > Bezpotencjałowy styk wyjściowy i wybierz bezpotencjałowy styk wyjściowy, który chcesz skonfigurować. Skonfiguruj następujące elementy dla bezpotencjałowego stylu wejściowego:
    1. Status: Określa, czy bezpotencjałowy styk wyjściowy jest Otwarty czy Zamknięty.
    2. Opóźnienie: Ustaw opóźnienie (w sekundach), aby aktywować bezpotencjałowy styk wyjściowy.
    3. Funkcja: Wybierz funkcję bezpotencjałowego styku wejściowego. Wybierz opcję Wyłącz, Alarm zbiorczy,W normalnym trybie pracy, Na baterii, Obejście statyczne, Przeciążenie wyjścia UPS, Wentylator nie działa, Bateria nie działa, Bateria rozłączona, Niskie napięcie baterii, Wejście poza zak., Obejście poza zak., EPO (PPOŻ) aktywne, Obejście serwisowe, Ładowanie, Prąd zwrotny M1 lub Prąd zwrotny M2.
    4. Kliknij opcję Zapisz ustawienia, aby zapisać.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?