990-91407C-025

Konfiguracja ustawień baterii

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zmian w parametrach systemu UPS może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia zasilacza UPS > Ustawienia baterii.
  2. Ustaw Liczbę bloków bateryjnych.
  3. Ustaw Całkowitą pojemność baterii.
  4. Ustaw Maksymalny prąd ładowania. Wybierz wartość od 0,1 C do 0,2 C.
  5. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
  6. Naciśnij strzałkę w dół.
  7. Początek kompensacji temp. w (°C): Wybierz wartość od 20°C do 25°C.
  8. Kompensacja temp. ładowania konserwacyjnego (mV/°C/komórka): Wybierz wartość od 0 do 7.
  9. Wybierz, czy Ochrona przed przegrzaniem baterii ma być włączona czy wyłączona. Po włączeniu opcji skonfiguruj następujące ustawienia:
    1. Nadmierna temp. baterii (°C): Wybierz wartość od 40°C do 45°C.
    2. Ochrona przed zbyt wysokim napięciem baterii (V): Wybierz wartość od 13 V do 15 V.
    3. Ostrzeżenie o napięciu baterii (V): Wybierz wartość od 13 V do 15 V.
  10. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?