990-91407C-025

Konfiguracja monitorowania cyklu eksploatacji

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcje Serwis > Ustawienia LCM
  2. Ustaw Sprawdzanie filtra zapylenia (miesiące). Jest to czas w miesiącach pomiędzy kontrolami filtra zapylenia. System wygeneruje komunikat Sprawdź filtr zapylenia , gdy przyjdzie pora na sprawdzanie filtrów zapylenia.
    UWAGA: Wartość Sprawdzanie filtra zapylenia (miesiące) jest ustawiona na 0, jeśli nie zainstalowano filtrów zapylenia.
  3. Po wymianie filtra powietrza zresetuj Licznik filtra zapylenia (dni).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?