990-91407C-025

Eksportowanie danych na nośnik USB

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Serwis > Eksportuj dane na nośnik USB.
  2. Otwórz przednie drzwiczki zasilacza UPS i wprowadź urządzenie USB do portu USB na wyświetlaczu.
  3. Wybierz opcję Eksportuj historię zdarzeń lub Eksportuj historię ustawień.

    Na ekranie wyświetlana jest liczba przechowywanych wpisów dziennika oraz liczba wpisów dziennika, które można eksportować na urządzenie USB.

  4. Naciśnij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować dziennik na nośnik USB.
  5. Usuń urządzenie USB z portu USB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?