990-91407C-025

Przeglądanie informacji o statusie systemu

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Status.
  2. Możesz teraz wyświetlić statusy:
    • Stan wejścia: napięcie fazowe, napięcie międzyfazowe, częstotliwość i stan pracy.
    • Status wyjścia: napięcie fazowe, napięcie międzyfazowe, częstotliwość, natężenia, moc pozorna i czynna, współczynnik mocy wyjściowej oraz obciążenia procentowe.
    • Status obejścia: napięcie fazowe, napięcie międzyfazowe, częstotliwość i stan pracy.
    • Status baterii: szacowany czas pracy baterii, pojemność baterii, natężenie, napięcie i status pracy.
    • Inf. dot. temperatury: na komponentach wewnętrznych.
    • Informacje o parametrach: informacje o zakresie napięć i częstotliwości dla wejścia, obejścia i trybo EKO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?