990-91407C-025

Konfiguracja ustawień sieciowych

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Ustawienie > Ustawienia ogólne > Ustawienia sieciowe.
  2. Skonfiguruj identyfikator magistrali Modbus. Wybierz wartość od 1 do 247.
  3. Ustaw szybkość transmisji magistrali Modbus w celu komunikacji za pomocą lewej i prawej strzałki. Wybierz spośród opcji 2400, 4800, 9600 i 19 200.
  4. Wybierz, czy połączenie przez port RS485 ma być włączone czy wyłączone.
  5. Naciśnij przycisk Zapisz ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?