990-91407C-024

LEDs de status

LED Estado Descrição
ALARME Vermelho constante Alarme crítico
Vermelho piscando Aviso de alarme
Desligado Nenhuma condição de alarme
BYPASS Amarelo constante A carga é alimentada pela fonte de bypass
Amarelo piscando Há uma condição de alarme na fonte de bypass
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bypass
BATERIA Amarelo fixo A carga é alimentada pela fonte da bateria
Amarelo piscando A fonte da bateria está indisponível
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bateria
INVERSOR Verde estável Inversor ligado
Desligado Inversor desligado
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?