990-91407C-024

Definir monitoramento do ciclo de vida

  1. Na tela inicial, no visor, selecione Serviço > Config. de LCM.
  2. Definir a o tempo de verificação do filtro de pó (meses) - - em meses entre as verificações do filtro de pó. O sistema gerará uma mensagem para  Verificar filtro de pó quando for a hora de verificar os filtros de pó.
    NOTA: A Verificação do filtro de pó (meses) é ajustada para 0 quando nenhum filtro de pó está instalado.
  3. Quando um filtro de pó tiver sido substituído, reinicie o contador do filtro de pó (dias).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?