990-91407C-024

Exportar dados para uma unidade USB

  1. Na tela inicial do display, selecione Serviço > Exportar dados para USB.
  2. Abra a porta frontal do nobreak e insira um dispositivo USB na porta USB no display.
  3. Selecione Exportar registros de eventos ou Exportar registros de configurações.

    O Número de entradas de registro armazenadas e o Número de entradas de registro exportáveis para USB são mostrados na tela.

  4. Toque em Exportar para exportar o registro para a unidade USB.
  5. Remover o dispositivo USB da porta USB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?