990-91407C-024

Árvore do menu de exibição

  • Status

    • Status de Entrada

    • Status saída

    • Status bypass

    • Status bateria

    • Informação de Temperatura

    • Informação de Parâmetro

  • Alarmes

    • Informações de Aviso

    • Informações de Evento Crítico

  • Configuração

    • Configurações Gerais

      • Configurações de Idioma

      • Data e hora

      • Configurações do Visor

      • Configurações de Senha

      • Configurações de Rede

      • Calibração display

    • Configurações do Nobreak

      • Configurações de Parâmetros

      • Configurações de Bateria

    • Configurações Avançadas

      • Conf. elétricas

      • Configurações Paralelismo

      • Configurações Teste Bateria

      • Configurações Contato Seco

        • Entr. cont. seco

        • Saída contato seco

  • Serviço

    • Configurar LCM

    • Exportar dados para USB

      • Exportar Registros de eventos

      • Configurações de Exportação de Registros

    • Registro de Evento

    • Configurar Registros

  • Controle

    • LIG/DES nobreak

    • Teste Bateria

      • Abortar

      • 10 segundos

      • 10 minutos

      • Fim de Descarga

    • Nobreak cont mud

    • Limpar est. inoperável

  • Sobre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?