990-91407C-024

Configurar as Configurações paralelas

AVISO
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Na tela inicial do display, selecione Configuração > Config. avançadas > Ajustes paralelos.
  2. Definir Nº nobreaks paralelos. Selecione um número entre 2 e 4.
  3. Deifinir Nº nobreaks paralelos redundantes. Selecione um valor entre 0 e 3.
  4. Toque em Salvar configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?