990-91407C-024

Sinal sonoro

NOTA: O sinal sonoro é silenciado como padrão.

O sinal sonoro está dentro do nobreak. O sinal sonoro soará nos seguintes casos:

  • Nobreak está usando energia de bateria: O sinal sonoro soará em intervalos de 3,5 segundos e o sinal sonoro durará 0,5 segundo.

  • Nobreak está no bypass: O sinal sonoro soará em intervalos de 119 segundos e o sinal sonoro durará 1 segundo.

  • Evento crítico: O sinal sonoro soará em intervalos de 0,5 segundo e o sinal sonoro durará 0,5 segundo. O sinal sonoro irá apitar continuamente até que o evento crítico tenha sido reconhecido e resolvido.

  • Overload (No bypass: sobrecarga) O sinal sonoro soará em intervalos de 0,26 segundo e o sinal sonoro durará 0,24 segundo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?