990-91407C-024

Definir Contatos secos de entrada

  1. A partir da tela inicial do visor selecione Configuração > Configurações avançadas > Contato seco de entrada e selecione o contato seco de entrada que você deseja configurar. Defina o seguinte para contatos secos de entrada:
    1. Status: Definido se o contato seco de entrada estiver Aberto ou Fechado.
    2. Tempo de Atraso: Defina o tempo de atraso (em segundos) para que o contato seco de entrada seja ativado.
    3. Função: Selecione a função do contato seco de entrada. Selecione entre Desativar, INV ON, INV OFF, bateria inoperante, Gerador ligado , Alarme personalizado 1, Alarme personalizado 2, Desativar ECO e INV OFF forçado
    4. Clique em Salvar configurações para salvar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?