990-91407C-024

Consultar informações de status do sistema

  1. Na tela inicial do display, selecione Status.
  2. Agora, você pode selecionar para visualizar o status:
    • Status de Entrada: Tensão de fase, tensão fase-fase, frequência e estado operacional.
    • Status saída: Tensão de fase, tensão fase-fase, frequência, correntes, potência aparente e ativa, fator de potência de saída e porcentagens de carga.
    • Status bypass: Tensão de fase, tensão fase-fase, frequência e estado operacional.
    • Status bateria: Tempo estimado de funcionamento da bateria, capacidade da bateria, corrente, voltagem e status operacional.
    • Informação de temperatura Em componentes internos.
    • Informação de Parâmetro: Informações sobre faixa de tensão e faixa de frequência para entrada, bypass e ECO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?