990-91407C-024

Definir as configurações de rede

  1. Na tela inicial do display, selecione Configuração > Configurações gerais > Configurações de Rede.
  2. Defina Modbus ID. Selecione um valor entre 1 e 247.
  3. Defina a Taxa de transmissão do Modbus para comunicação usando as setas para esquerda e direita. Escolha entre 2400, 4800, 9600 e 19200.
  4. Selecione se a conexão via porta RS485 deve ser habilitada ou desabilitada.
  5. Toque em Salvar configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?