990-91407C-024

Definir Contatos secos de saída

  1. A partir da tela inicial do visor selecione Configuração > Configurações avançadas > Contato seco de saída e selecione o contato seco de saída que você deseja configurar. Defina o seguinte para contatos secos de entrada:
    1. Status: Definido se o contato seco de saída estiver Aberto ou Fechado.
    2. Tempo de Atraso: Defina o tempo de atraso (em segundos) para que o contato seco de saída seja ativado.
    3. Função: Selecione a função do contato seco de entrada. Selecione entre Desativar, Alarme comum, Em operação normal, Na bateria, Bypass de manutenção, Sobrecarga na saída, Ventilador inoperante, Bateria inoperante, Bateria desconectada, Tensão da bat. baixa, Entrada fora de tol., Bypass fora de tol., EPO ativo, Bypass de manutenção, Carregando, Backfeed de M1 e Backfeed de M2.
    4. Clique em Salvar configurações para salvar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?