990-91407C-024

Defina as Configurações de parâmetro

AVISO
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Na tela inicial do display, selecione Configuração > Configurações do Nobreak > Configurações de parâmetro.
  2. Selecione a fonte de entrada. Escolha entre Rede elétrica e Gerador.
  3. Defina a Tensão nominal de Saída. Selecione entre 220V, 230V e 240V.
  4. Defina a Frequência nominal de Saída. Escolha entre 50 e 60 Hz.
  5. Selecione se o Assistente para ligar deve ser ativado ou desativado.
  6. Toque em Salvar configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?