990-91407C-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. A partir da tela inicial do visor selecione Controle > Ligar/desligar nobreak e toque em Confirmar.
  2. Solte os parafusos e remova a placa de proteção na frente do disjuntor de manutenção MBB.
  3. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição LIGADO (fechado).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção.

  4. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição OFF (aberta).
  5. Coloque o disjuntor de entrada da unidade UIB na posição OFF (aberta).
  6. Coloque o Disjuntor de entrada da chave estática SSIB na posição OFF (aberta).
  7. Coloque o disjuntor de saída da unidade UOB na posição OFF (aberta).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?