Definir as configurações de teste da bateria
| AVISO |
|---|
|
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado
treinamento pode realizar modificações nos parâmetros
do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Na tela inicial do display, selecione .
- Selecione se o teste de bateria deve
ser realizado automaticamente. Se esta função estiver habilitada,
configure as seguintes configurações:
- Agendamento Teste: Selecione o intervalo de teste da bateria: 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 12 meses.
- Data: Defina o dia do mês para que o teste de bateria seja realizado. Selecione um valor entre 1 e 31.
- Hora: Defina a hora do dia para que o teste de bateria seja realizado.
- Toque em Salvar configurações.
- Toque na seta para baixo.
- Definir Teste da bateria - hora: Selecione Habilitar para especificar manualmente um limite de tempo de teste de bateria.
- Definir Teste da bateria - tensão: Selecione Habilitar para especificar manualmente um limite de tensão de teste de bateria.
- Toque em Salvar configurações.