990-91407C-024

Realizar um teste de bateria

O teste de bateria é usado para testar a integridade das baterias.

  1. Na tela inicial do visor, selecione Controle > Teste de bateria.
  2. Escolha entre os seguintes testes:
    • 10 segundos: Para uma descarga de 10 segundos de baterias
    • 10 minutos: Para uma descarga de 10 minutos de baterias
    • Fim de descarga: Para descarregar as baterias até que o fim da tensão de descarga seja atingido.
  3. Toque em Confirmar para iniciar o teste da bateria
  4. Toque em Abortar para interromper o teste de bateria e toque em Confirmar para abortar o teste.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?