Definir as configurações elétricas
| AVISO |
|---|
|
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham concluído
o treinamento pode realizar modificações nos parâmetros
do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Na tela inicial do display, selecione e defina
as seguintes configurações:
- Modo operação: Escolha entre Singelo para sistema único e Paralelo para sistema paralelo.
- Modo ECO: Selecione se o Modo ECO deve ser ativado ou desativado. Para obter mais informações sobre o modo ECO, consulte o modo ECO.
- Bypass não permit.: Quando esta configuração for ativada, o nobreak não poderá ser transferido para a operação de bypass.
- Reinicialização Automática Selecione se a Reinicialização Automática deve ser ativada ou desativada. Para mais informações sobre reinicialização automática, veja Reinicialização Automática.
- Modo do conversor freq.: Selecione se o modo Conversor de frequência deve ser ativado ou desativado. Para obter mais informações sobre o modo conversor de frequência, veja Modo do conversor freq..
- Toque em Salvar configurações.
- Toque no símbolo da seta para baixo e configure o
seguinte:
- INV ON sem bateria conectada: Quando esta configuração é ativada, o nobreak pode ser iniciado e pode fornecer a carga sem nenhuma bateria conectada. Quando esta configuração é desativada, o nobreak só pode ser iniciado se as baterias estiverem conectadas.
- Sobrecarga de bypass curva prot.: Quando esta configuração for ativada, o nobreak desligará
e desconectará a carga em caso de sobrecarga no bypass para proteger
o nobreak. Quando esta configuração for desativada, o nobreak
permanecerá no modo bypass e alimentará a carga durante
uma sobrecarga no bypass.
AVISO Risco de dano ao equipamentoQuando a proteção da curva de sobrecarga Bypass é desativada, o nobreak pode sofrer danos durante uma sobrecarga no bypass.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento. - INV saída curto - transf. para bypass: Quando esta configuração for ativada, o nobreak será transferido para bypass em vez de desconectar a saída no caso de um curto-circuito na saída do inversor.
- Toque em Salvar configurações.