990-91407C-001

Akü Testi Ayarlarının Konfigürasyonu

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca gerekli eğitimi alan eğitimli personel, UPS sistem parametrelerinde değişiklik yapmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Ayar > Gelişmiş ayarlar > Akü test ayarları öğelerini seçin.
  2. Akü testinin otomatik olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçin. Bu işlev etkinleştirilirse, aşağıdaki ayarları yapılandırın:
    1. Test programı: Akü test aralığını seçin: 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay, veya 12 ay.
    2. Tarih: Akü testinin hangi ay ve günde olacağını ayarlayın. 1 ile 31 arasında bir değer seçin.
    3. Zaman: Akü testinin yapılacağı saati ayarlayın.
  3. Ayarları kaydet öğesine dokunun.
  4. Aşağı oka dokunun.
  5. Akü Test Zamanını ayarlayın: Bir akü testi zaman sınırını manuel olarak belirlemek için Etkinleştir düğmesini seçin.
  6. Akü Test voltajını ayarlayın: Bir akü test voltajı limitini manuel olarak belirlemek için Etkinleştir öğesini seçin.
  7. Ayarları kaydet öğesine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?