990-91407C-001

Giriş Kuru Kontaklarını Konfigüre Etme

  1. Ekrandaki ana ekrandan Ayar > Gelişmiş Ayarlar > Giriş kuru kontak ve yapılandırmak istediğiniz giriş kuru kontağını seçin. Giriş kuru kontağı için aşağıdakileri yapılandırın:
    1. Durum: Giriş kuru kontağının Açık veya Kapalı olup olmadığını ayarlayın.
    2. Zaman gecikmesi: Giriş kuru kontağının etkinleştirilmesi için zaman gecikmesini (saniye olarak) ayarlayın.
    3. Fonksiyon: Giriş kuru kontağının işlevini seçin. Devre dışı bırak, INV AÇIK, INV KAPALI, Akü çalışmıyor, Jeneratör AÇIK, Özel alarm 1, Özel alarm 2,ECO'yu devre dışı bırak ve Zorunlu INV KAPALI arasından seçim yapın.
    4. Kaydetmek için Ayarları kaydet öğesini tıklayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?