990-91407C-001

Verileri USB Sürücüye Aktarın

  1. Ekranın giriş sayfasından Hizmet > Verileri USB'ye aktar öğelerini seçin.
  2. UPS'nin ön kapağını açın ve ekrandaki USB bağlantı noktasına bir USB cihazı takın.
  3. Şunlardan birini seçin: Olay günlüklerini dışa aktar veya Ayarlar günlüğünü dışa aktar.

    Depolanan günlük girişlerinin sayısı ve USB'ye aktarılabilir günlük girişi sayısı ekranda gösterilir.

  4. Günlüğü USB sürücüsüne aktarmak için Dışa Aktar'a dokunun.
  5. USB aygıtını USB bağlantı noktasından çıkarın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?