990-91407C-001

Parametre Ayarlarını Yapılandırma

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca gerekli eğitimi alan eğitimli personel, UPS sistem parametrelerinde değişiklik yapmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Ayar > UPS Ayarları > Parametre ayarları öğelerini seçin.
  2. Giriş kaynağını seçin. Şebeke ve Jeneratör arasında seçim yapın.
  3. Çıkış anma gerilimi özelliğini ayarlayın. 220 V, 230 V ve 240 V arasından seçim yapın.
  4. Çıkış anma frekansı özelliğini ayarlayın. 50Hz ve 60Hz arasından seçim yapın.
  5. Güç açık sihirbazı özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
  6. Ayarları kaydet öğesine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?