990-91407C-001

Ekran Ayarlarının Konfigürasyonu

  1. Ekranın ana ekranından Ayar > Genel Ayarlar > Ağ ayarları öğelerini seçin
  2. Modbus kimliğini kurun. 1 ile 247 saniye arasında bir değer seçin.
  3. Sol ve sağ okları kullanarak iletişim için Modbus baud hızı öğesini seçin. 2400, 4800, 9600 ve 19200 arasında seçim yapın.
  4. RS485 portu üzerinden bağlantının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
  5. Ayarları kaydet öğesine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?