990-91407C-001

Akü Sınaması Gerçekleştirme

Akü testi, akülerin sağlığını test etmek için kullanılır.

  1. Ekranın giriş sayfasından Kontrol > Akü Testi öğelerini seçin.
  2. Aşağıdaki testler arasından seçim yapın:
    • 10 saniye: Aküerin 10 saniye uzunluğunda deşarj olması için.
    • 10 dakika: Aküerin 10 dakika uzunluğunda deşarj olması için.
    • Deşarj sonu: Akülerin deşarj voltajının sonuna kadar deşarj edilmesi için.
  3. Akü testini başlatmak için Onayla düğmesine dokunun.
  4. Akü testini durdurmak için İptal et ve testi iptal etmek için Onayla düğmesine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?