990-91407C-001

Çıkış Kuru Kontaklarını Konfigüre Etme

  1. Ekrandaki ana ekrandan Ayar > Gelişmiş Ayarlar > Çıkış kuru kontak ve yapılandırmak istediğiniz çıkış kuru kontağını seçin. Giriş kuru kontağı için aşağıdakileri yapılandırın:
    1. Durum: Çıkış kuru kontağının Açık veya Kapalı olup olmadığını ayarlayın.
    2. Zaman gecikmesi: Çıkış kuru kontağının etkinleştirilmesi için zaman gecikmesini (saniye olarak) ayarlayın.
    3. Fonksiyon: Giriş kuru kontağının işlevini seçin. Devre dışı bırak, Ortak alarm,Normal çalışmada, Aküde, Statik bypass, Çıkış aşırı yükü, Fan çalışmıyor, Akü çalışmıyor, Akü bağlantısı kesildi, Akü voltajı düşük, Tol. dışında giriş, Tol. dışında bypass, EPO aktif, Bakım bypass, Şarj oluyor, M1'in geri beslemesi ve M2'nin geri beslemesi arasında seçim yapın.
    4. Kaydetmek için Ayarları kaydet öğesini tıklayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?