990-91407C-001

Paralel Ayarları Yapılandırma

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca gerekli eğitimi alan eğitimli personel, UPS sistem parametrelerinde değişiklik yapmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Ayar > Gelişmiş ayarlar > Paralel ayarlar öğelerini seçin.
  2. Paralel UPS sayısını ayarlayın. 2 ile 4 arasında bir sayı seçin.
  3. Par. yedek UPS sayısını ayarlayın. 0 ile 3 saniye arasında bir değer seçin.
  4. Ayarları kaydet öğesine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?