990-91407C-001

Sesli ikaz

NOT: Sesli ikaz varsayılan olarak sessizdir.

Sesli ikaz, UPS'in içindedir. Sesli ikaz aşağıdaki durumlarda çalacaktır:

  • UPS akü gücüyle çalışıyor: Sesli ikaz 3,5 saniye aralıklarla bip sesi çıkaracak ve bip sesi 0,5 saniye sürecektir.

  • UPS bypassta: Sesli ikaz 119 saniye aralıklarla bip sesi çıkaracak ve bip sesi 1 saniye sürecektir.

  • Kritik olay: Sesli ikaz 0,5 saniye aralıklarla bip sesi çıkaracak ve bip sesi 0,5 saniye sürecektir. Sesli ikaz, kritik olay onaylanıp çözülene kadar sürekli olarak bip sesi çıkaracaktır.

  • Aşırı yük: Sesli ikaz 0,26 saniye aralıklarla bip sesi çıkaracak ve bip sesi 0,24 saniye sürecektir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?